如今的时代几乎人手一部智能手机,而应用于智能手机上的APP更是多如牛毛,涵盖了各行各业。对于一个电子工程师来说,添加哪些APP能让我们的电路设计更加高效,如虎添翼呢?下面小编为你盘点那些属于电子工程师的APP“神器”!
1、 MyScript Calculator
来自开发商 Vision Objects 的一款名为“MyScript Calculator”的计算器,而这款体积仅有 17.3 MB 的工具也的确带来了超乎想象的功能体验,它绝对算得上是近期出现的最神器的计算器了,简称“神器”! 它能让你的手机变身超强功能的手写计算器,只需要在屏幕上写下数学表达式, MyScript技术便能将符号和数字神奇地转化成数字文本并实时给出结果。与写在纸上的感觉一样,却同时具备数字设备的优势(涂改、实时结果 等...)。心随笔动想怎么算就怎么算,还能为您省下很多草稿纸哦!
2、 电路专家ElectroDroid
电路专家ElectroDroid是一款电路电子器件的学习软件,比较专业化,它能够为你提供各种电路方面的信息查询和计算服务,是电子相关行业人士的必备工具之一。它包括:-电阻色码计算器-贴片电阻代码-电感色码计算器;-欧姆定律计算器;-电抗计算器;-分压器计算器;-电阻值/电阻串联/电阻并联计算器;-电容(http://www.szlcsc.com/so/catalog/312.html)充电计算器;-运算放大器计算器;-LED(发光二极管)电阻值计算器;-LM317的计算器;-NE555计算器-功耗计算器;-电池寿命计算器;-电感的设计工具;-电压降计算器;-PCB走线宽度计算器;-过滤器计算器;-支持端口引脚输出(USB,串行,并行,以太网接口,SCART,DVI接口,HDMI接口,S -视频,VGA,火线,杰克,XLR,RCA,DMX,ATX,Molex公司,EIDE,SATA);-模拟数字转换器。
3、 Droid PCB
Droid PCB是 一款专为PCB板设计的Android程序。它能从你的SD卡Create/save/load您的项目。您可以用它来设计双面PCB板层与层之 间切换,使未使用的隐形创建和使用宏库容易的工作;导出您的PCB到PDF或股份与您的朋友/同事。另外我们即将推出新功能:自动布线,Geber export,扩展宏库,键盘和鼠标的支持,绩效优化。这是一款手机上的PCB软件,虽然没有PC端功能强大,但其非常好的移动性,便携性让您随时随地都 能愉快的布线哦!
4、 EveryCircuit Free
EveryCircuit Free(电子电路模拟器)是一款专为电子信息技术专业的人士所打造的软件,它能够让你轻松的了解到电子电路究竟是如何进行工作的。在这款软件中,你只需 要建立任何电路,点击播放按钮,就能够观看动态的电压和电流的动画。它在模拟电路运行的同时,你还可以通过模拟按钮来调整电路参数,电路会实时的响应这种 变化。这是一个极具创新性的互动软件,对于那些需要设计电路的人士来说尤为有用。作为一名电子工程师,您是否看上了这款APP了呢?
5、 ALLDATASHEET.COM
ALLDATASHEET.COM是最大的网上电子元件数据表搜索引擎。包含了超过2000万的半导体芯片。
6、iCircuit
《电子电路仿真和设计 iCircuit》是首屈一指的电路设计和试验应用程序,功能非常强大,这是学生,业余爱好者和工程师的完美伴侣。其先进的模拟引擎可以处理模拟和数字电 路和实时分析的功能 。只要您会任何CAD程序,您就可以使用它:添加元素,它们连接在一起,并设置其属性,但iCircuit不像其他CAD程序,因为它始终是模拟。这就像 与实际电路的工作 。你不停止进行测量,或花很多时间配置。虽然这个只是玩玩,但他像真实的电路一样!有超过30种元件,你可以用它来构建电路。从简单的电阻,开关,晶体 管,数字门。您还可以模拟探头检测周围的电路,有即时读取电压和电流的万用表。如果你想看经过一段时间数值是如何变化的,那么你可以使用内置示波器。
7.立创商城APP
买电子元器件样品是电子工程师常有的需求,如何避免买到假芯片、劣质元器件呢?推荐用立创商城APP。
立创商城是服务于中小型客户的一站式元器件采购自营商城,很多元器件一个起售,方便电子工程师们采购样品。立创商城有四大优势:一是100%正品保证,所有元器件从原厂或代理商正规渠道进货,每一颗料可追溯到原厂;二是实体仓库、现货销售,当天下单当天发货,不用等;三是品种齐全,立创商城有9200平方米自建仓库,现货库存50000多种;四是明码实价,让您买的放心。
除了电子元器件,立创商城还有各种工具辅材在售,大家也可以通过立创商城官网(WWW.SZLCSC.COM)购买。
MAX31865ATP+T/模数转换芯片ADC | 12.95 | |
LTM4644IY#PBF/电源模块 | 130.7 | |
ADUM1201BRZ-RL7/数字隔离器 | 4.69 | |
MAX31855KASA+T/ADC/DAC-专用型 | 8 | |
DS3231MZ+TRL/实时时钟(RTC) | 11.31 | |
AD7190BRUZ-REEL/模拟前端(AFE) | 37.95 | |
AD623ARZ-R7/仪表放大器 | 11.23 | |
MAX3232EEAE+T/RS232芯片 | 6.41 | |
ADUM3160BRWZ-RL/隔离式USB芯片 | 21.98 | |
AD620ARZ-REEL7/仪表放大器 | 20.91 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件