本作品为第二届立创商城电子制作节30强入围作品,作者立创社区ID:老张;转载请注明出处,未经允许不得用作商业用途。作品原链接:http://club.szlcsc.com/article/details_7431_1.html。
一、作品简介
1.作品外观
经过若干次修改和调整,出了个V1.0版本,虽然不完美,但应该可以先用一下了。
下面是若干设计图。已经在嘉立创下订单制板了。
图1、电子积木的小号底板(正面)
图2、电子积木的小号底板(反面)
图3、电子积木的中号底板(正面)
图4、电子积木的积木板(正面)
(已经发加工,后期是可以切开一块块来使用的。特别注明:STM8实验板参考了商城开源板的设计,在此感谢!)
图5、电子积木的积木板(反面,已经发加工)
图6、电子积木的积木板(启发使用方式之用,未发加工)
2.研究背景
电子积木市面上有一些,但除了超低端和高端的,中间有明显的断层。本设计旨在设计好电子积木的规则、接口、电气和机械尺寸等,为后期扩展提供广阔的空间。
电子积木采用10x10cm底板,底板上以九宫格,按3x3cm的尺寸布置模块;模块拟采用2.54mm排针排母连接;模块的电源、地、功能端均有2.54mm跳线可以供快速连接。底板有总线可以快速连接,也可以用2.54mm杜邦线连接;对于超过3x3cm的模块,可以占据九宫格1x2、2x2、1x3、2x3等多种位置;底板也可以推出10x20cm大型底板,但模块的接口是通用的。
对于电子初学者~中级的电子爱好者,这个电子积木的好处是,不失洞洞板的灵活,又不需要每次从零开始布置洞洞板,各种CPU、电源、显示、接口、模拟电路,均有可用的模块可用。
中级的电子爱好者,可以用这个作为原理样机的基础,拼接自己的电子设备。初学者可以分模块、分单元学习电子技术,减少因为初学对于焊接掌握的不好引起的故障,也降低了一次设计好所有子模块的难度。
这个设计,适合在立创平台发展和壮大,PCB、元器件、供货、使用者,各方均受益。本设计完全开源,本人作为一个做电子20年的大学老师,希望看到的是各方共赢的发展方向和实际成果。
PCB源文件已经上传,供大家批评、指正。
立志创新——电子积木——PCB开源文件下载:http://club.szlcsc.com/article/downFile_D76DCB83B3563483.html
3.作品亮点
总结一下这个设计的几个特点:
(1)方便程度:底板的所有孔位按照2.54间距布置,可以方便地与目前市面上的万能板、扩展模块、接口板相连接,可以做为最基本的万能板来起步。现在做为电子设计,节奏比较快,拿起一块板来,15分钟即可将基础部分跑起来,是非常高效和方便的。
(2)可扩展性:本底板按照现在主流的电路模块或者芯片大小来设计,经过研究和分析,使用了2.54间距的排针排母,单个单元是44针(孔)的布置方式。同时可以扩展1X2,2X2等各种扩大模块。目前已经做了几个模块,比如驱动模块、运放模块、DC-DC模块、FT232 USB接口模块等等。扩展是没有极限的,梦想中可以把立创商城中所有的封装都配成一种模块积木板,对于快速验证的需求,可以买来芯片,再配一块积木板,迅速就可以开展测试。
(3)实用性:这个电子积木对于初学者,可以是探索、研究电子技术的敲门砖,对于电子老手来说,是实验电路的快速启动的钥匙。 以我自己的经验,在开展一个新项目时,总要东拼西凑用以前的各种板子和模块的资源,把没有把握的电路部分搭接起来测试好了,才设计第一版的电路主板。所以这设计个是很实用的。
(4)公益性:立创商城的发展充满了公益性的要素,比如商城元器件的资料齐全、封装库也较为齐全。如果能把常用芯片都有一个可选的电子积木的积木板,那实在是太理想了。本项目的所有成果,希望转交给立创,在立创的平台下发展壮大,同时希望有识之士都能加入到这个项目中,使得本项目可以不断提升水平,适合大多数电子工程师和爱好者使用。
(5)趣味性:希望大家也能够一起来玩这个电子积木,发挥每个人的特长,把自己成熟应用的电路模块做成积木的一部分,这样非常有趣,也会使更多的玩家乐享其中!
二、系统构架图
本作品的构架很简单,是制作一种使用方便,功能灵活的电子积木。立创商城可以做为组织者和管理者,使得积木模块可以流通、不断升级、提高可玩性。
三、硬件部分的描述
作品实现原理:
设计过程中也走了不少弯路,最后发现,把最大的主动性留给用户,是最方便的。主要的设计闪光点在于底部有三圈可以搭焊的铜箔,可以根据需要,把积木模块的某个管脚,通过电阻、电容或者电感,搭接到三圈铜箔总线上面。靠近焊盘的可以直接使用焊锡搭接。 对于内圈的总线,建议使用1206的电阻或者其它器件搭接,比如1206 0R电阻,或者是上拉、下拉电阻。对于简单的电路,2圈总线或许就够用。对于复杂的双电源模块,可以使用到所有的3圈的总线。
下图简要说明了搭焊的方式:
红色的可以是0603 0R电阻来搭焊到周边的铜箔,也可以是去耦电容。对于内圈的铜箔,以蓝色方框所示,可以使用1206 0R的电阻来搭接,方便快捷。一圈的电路连接满意后,中部的三个接线端子可以用于连接电源,这时模块插装到积木底板上,就可以快速开始测试了。
PCB收到了,焊了个初样给大家看下:
如上图,快速接好需要的供电和GND是特色之一。 去耦电容可以直接搭焊在管脚和环形的铜箔带上面。需要两种电源的芯片,可以用0R 1206的电阻来搭接,很方便。
演示板使用的是立创商城的如下物料:
ST(意法半导体) / STM8L051F3P6TR 编带:http://www.szlcsc.com/product/details_18776.html
四、作品演示
五、总结
本作品感谢立创提供的交流平台,如果有条件,本方案的成果和设计版权希望转交给立创,做为社区或者商城的开源项目。造福所有立创用户。很多型号的芯片验证板,也可以用这个方案做快速原型验证板,可省去不少处理周边电路的工夫。
FS55X106K101EGG/贴片电容(MLCC) | 1.28 | |
CA45-A016K106T/钽电容 | 0.224 | |
LKS665B/仿真器/烧录器 | 589.08 | |
FS32X225K101EGG/贴片电容(MLCC) | 0.229602 | |
FE2HX475M251LGL/贴片电容(MLCC) | 7.07 | |
DMS3R3224RS/超级电容器 | 1.57 | |
SM3R3703T01U/超级电容器 | 0.952 | |
FS32X106K101EGG/贴片电容(MLCC) | 1.42 | |
CA45-A010K106T/钽电容 | 0.2016 | |
SX32Y025000BK1T003/无源晶振 | 0.222 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件