本作品为第二届立创商城电子制作节三等奖作品,作者立创社区ID:小燕子呐;转载请注明出处,未经允许不得用作商业用途。作品原链接:http://club.szlcsc.com/article/details_7151_1.html。
图1 作品实物外观图
图2 安卓终端界面
2.作品研究背景
对于3-6岁的孩子来说,正处在生长发育最旺盛的时期,倘若又不注意食材的搭配,不但影响生长发育,还会引发许多疾病,产生两种后果——营养不良和肥胖,重者有中毒的危险。
根据相关机构的研究表明,饮食与癌症有密切关系。据统计,1/3的癌症病例与饮食有关。每种食物含的营养成分和各种烹饪方式所带来的营养成分也不一样,如果烹调方式不当,在过度高温下,食物将会产生更多的致癌物质并且会直接破坏食物中的各种营养物质;良好的膳食搭配与饮食习惯也对防病抗癌有着十分重要的作用,科学合理的膳食,可以延缓衰老,使人健康有活力。
3.市场需求与市场现状
市场需求
Android手机健康类APP市场分析。研究院分析师团队针对健康类APP进行了调查研究,结合手机APP下载平台的数据,对Android手机健康类APP市场进行了分析。在各个年龄段中,健康类APP所占比例是多少呢?其中25岁以下的用户中,健康类APP安装比例仅占5.6%,26岁-35岁健康类APP安装比例为8.7%,36-45岁的用户健康类APP安装比例最高,大家对饮食健康的需求越来越高,饮食越来越受到大家的欢迎!
因此在以后的发展中,饮食将更加被人们所关注,饮食健康管家也将更加受大众欢迎。
市场现状
现在社会,人们忙于工作,经常生活无规律。所以会看到,有些人身材肥胖,有些比较消瘦,所以健康饮食很重要,不可忽视。健康饮食,才能有一健硕的身材。不健康饮食的现象比比皆是,比如暴饮暴食,会导致胃部疾病,引起肥胖,同时,不利于休息。另一种就是节食。会引起能量不足,影响发育和健康。同时不利于免疫力的提高。为了我们的健康,为了家庭的幸福,我们都应该养成良好的饮食习惯,杜绝暴饮暴食,拒绝节食。合理膳食,营养搭配,保护我们的健康。
正因如此,饮食健康助手就为我们提供了一个保障我们饮食健康的有力工具!这款作品可以提高我们的饮食质量,保证我们每天的摄取营养平衡。
4.作品设计目的
随着人们的生活水平提高,食品健康问题一直是当今社会的热点问题特别是对于儿童。当今市场菜的种类琳琅满目,食材营养相克关系全凭家长自个的经验,而且每种食物的含量营养成分和各种烹饪方式所带来的营养成分也不一样,关于近几年儿童因食物相克导致消化不良和儿童营养不良的报道履见不鲜,而且菜品里各个食物分量也是全凭家长自己个人的经验,食材的合理均衡搭配和正确烹饪方法让每个家长头疼的问题。
物联网与智能硬件已经深入了各行各业,但对于儿童饮食健康这个特殊的环境却没有过多的关注。设计一款可便携智能烹饪系统能够给用户带来便捷且同时具有检测功能是目前市场上的空白。
5.系统简介
整个作品由S型拉力传感器、热释红外温度传感器、HMI串口集成屏、无线WIFI模块、高分贝报警模块、锂电池模块、STM32主控芯片以及手机端上位机端APP几部分组成。
当用户挑选需要的食材时,点击称重,输入食材的金额后,经过MCU数据处理、调理电路前端放大处理等方式,将S型拉力传感器产生的信号通过MCU的多通道实时采集、计算、数据分析等算法处理和硬件滤波处理,将校准后的数值显示在手持端屏幕中。
当用户烹饪时,红外温度自动检测油锅中的温度,当油达到烟点时,屏幕显示报警信息,高分贝报警模块发出警报。
当用户选择一种食材时,手持端设备推荐该食材的营养搭配,并手把手指导家庭主妇制作这道美食,让你在家也能做出大厨的味道。
当用户在硬件移动端选择同步后,系统通过局域网通信将食材重量和消费数据局域网通信到手机上位机中,并手机上位机将食材消费数据和食材总量数据通过Http协议发送到云端数据库的日消费表和日清单中。
当用户建立账户后,安卓上位机查询云端数据库的日清单后,与数据库中食物标准营养含量表中数据进行计算后,将用户每日的营养摄入数据返回到安卓上位机中,安卓上位机根据中国膳食营养标准分析后给出营养建议,用户可以通过安卓上位机查询到历史消费和历史营养摄入情况。
6.系统功能介绍
根据上述分析,为了能够实现健康的饮食,我们开发了基于物联网的饮食健康管家,其由硬件手持端和手机APP组成。
硬件端功能
(1) 食材相克提醒:当用户挑选了两种相克的食材,手持硬件端高分贝报警。
(2) 美食搭配提醒:当用户备忘选用了一种食材时,手持端提醒用户相关的食物搭配,以增加摄入的营养均衡。
(3) 美食称重校准:当用户购买一种食材后,输入食材单价后,通过称重自动得出食物的总价数据。
(4) 烹饪油温控制:当用户在烹饪时,红外温度自动检测油锅中的问度,当油达到烟点之前,主控芯片发送警告数据给屏幕,高分贝报警模块发出警报。
(5) 膳食营养统计:将摄入的食物局域网通信到APP中,通过APP查询得出每日摄入的膳食营养,并显示于APP上,并每天会对用户每日的膳食数据进行统计,并对按天给出营养建议。
(6) 菜谱推荐功能:用户可以根据喜好和口味,通过手机上位机进行美食制作选择,喜欢的美食制作,硬件端手把手指导用户制作美食。
APP功能介绍
(1) 用户可以通过该 APP查看每日摄入营养数据。
(2) 用户可以根据喜好搜索菜谱(按菜名,食材等)。
(3) 用户可以通过该 APP统计出当月每日的食材消费情况。
(4) 用户可以通过该 APP得到每日或近几天的营养建议。
(5) 用户可以对个人信息进行管理(创建用户、修改昵称,修改头像,修改密码)。
(6) APP可以将用户当日的食材消费情况和重量数据上传到云端数据库中进行同步。
(7) 管理员可以进行用户删除、查看用户、推荐菜谱修改、修改菜谱操作。
7.作品优势
(1) 制作成本低
健康饮食管家成本低,需要用到STM32F103系列主控芯片、显示屏和一些外设,对于现在快消费时代的人来说价格是十分诱人的。
(2) 日常使用功耗低
经实际日常使用测试,续航持久,当电池充电充满时能达到2个小时左右,极大地增加了使用场景,满足了家庭的一日三餐的制作要求。
(3) 操作简便
手持硬件端操作简单,显示屏六个大图标实现食材搭配、营养统计、消费支出管理等功能,显示操作简单,响应速度快,字体显示效果大,特别方便视力低下的老年人日常使用。
(4) 功能实用
本作品实现了家庭成员营养均衡搭配、食材的搭配,指导家庭主妇日常烹饪方法,以便激发出每道菜最佳的风味,手把手教你制作每道美食,在家也能做出大厨的味道!
(5) 新颖性
作品采用移动硬件端与安卓智能终端的结合,安卓智能终端将历史日常营养摄入、消费情况同步到云端数据库中,经数据分析得出营养建议,硬件端指导家庭主妇对应菜肴的烹饪方法,增加家庭口味的多样性,方便保障全家人的营养健康。
8.作品创新点
(1) 膳食营养分析
系统通过云端数据库存储用户一周、一月的食物摄入情况,当摄入的营养缺乏或者超出中国膳食摄入标准时手机终端提出营养建议,用户通过提供的营养建议进行饮食调整。
(2) 相克提示
当用户挑选了两种相克的食材时,手持硬件端高分贝报警器进行报警提示。
(3) 美食推荐
系统可根据用户备忘的食材为用户推荐与该食材相关的美食,用户选择美食后进行制作。
(4) 美食制作指导
用户通过APP查询美食的相关做法,并将美食制作方法通过局域网通信上传到硬件手持端,指导用户制作。
二、系统构架图
图7 系统设计框架图
三、硬件部分的描述
1. 系统原理图&PCB图
图8 PCB正面 3D图
图9 PCB反面 3D图
图10 正面2D图
图11 芯片电路原理图
图12 锂电池保护电路原理图
图13 HX711数模转化相关原理图
图14 MLX90614红外温度传感器原理图
图15 ESP8266原理图
2. 嵌入式硬件架构
(1)温度感知系统:主要负责环境的温度检测和物体的温度检测,例如当用户打开烹饪模式时,温度传感器感知温度信息,当达到烟点时,高分贝报警器发出警报。
(2)称重传输系统:主要负责算出食材的重量数据,例如当用户打开称重页面,内部将称重模块的数据传输到屏幕中。
(3)重量校验系统:主要负责食材重量的校验功能,例如当用户购买一种食材后,输入食材单价,通过称重自动得出食物的总价数据。
(4)数据传输系统:主要负责食材价格重量、价格数据传输到云端数据库中功能。例如当用户点击一键同步按钮,将摄入的食物重量、消费支出通过wifi模块进行局域网通信上传到手机上位机中,手机上位机在通过HTTP协议传回到阿里云服务器中,当手机上位机进行营养膳食分析时,通过查询云端数据表再得到用户的营养摄入情况。
3. 硬件方面设计
a)当MCU收到用户点菜信息后,通过WIFI局域网通信以一定数据格式传输到手机上位机,经数据上传到服务器中进行数据统计。
b)拉力传感器得到重量电压信号经过前端放大、转换后,由MCU进行采集、计算、数据处理,将数据保存到MCU存储器中,另一方面将它们格式化后发送到LCD显示屏显示。
c)红外温度模块通过I2C通讯传输给单片机,单片机经过处理后用串口发送到LCD屏幕显示。
d)饮食膳食建议:APP将接收到的食材数据进行处理,将统计后的数据存入云端数据库,查询云端数据库的单位食材营养标准,对营养含量进行统计,得出膳食营养表格,对比中国人膳食营养标准,给出建议,对买菜消费进行分析,得出消费情况。
4. 软件架构
(1) 嵌入式软件架构
整个作品由S型拉力传感器、热释红外温度传感器、HMI串口集成屏、无线WIFI模块、高分贝报警模块、锂电池模块以及手机端上位机端几部分组成。
通过MCU数据处理、调理电路前端放大处理、无线传输等方式,将拉力式称重模块产生的信号经过调理电路前端放大处理放大、格式转换后,通过MCU的多通道实时采集、计算、数据分析等算法处理,将校准后的数值显示在手持端上。
在手持端选择食材,系统将全部食材数据发送到MCU,当MCU接收到食材数据信息后通过WIFI局域网数据以jeson格式发送手机上位机。
当红外温度传感器检测到温度信息,经过MCU多次实时采集,数据分析后以一定的数据格式传输到屏幕显示。
(2) 嵌入式软件核心算法实现
作品的核心算法运用有限状态机设计模式,不仅使程序架构变得清晰明了,并且使程序具有更好的扩展性,便于后期对作品的升级和维护。下面对本作品的有限状态机进行简单的描述:
首先可以将健康饮食助手的运行过程划分为七个状态分别为:
S0:等待用户称重物品
S1:等待用户输入单价
S2:等待用户烹饪温度过高
S4:等待用户同步食材数据
S5:执行相应的操作(得出家庭支出、摄入情况、提示用户需要降温)
S6:执行移动端同步操作
根据跳转条件的输入,在不同的状态下会执行不同的操作。
(3) 安卓软件平台架构
本 App 旨在针对儿童以及需要相关信息服务以满足家庭的基本需求(菜谱查询,周营养摄入提醒、消费统计功能等)为基础的膳食营养提醒APP,软件具体有以下功能:
5. 数据传输技术应用
1. WiFi无线通信
健康饮食助手相当于一个client端与服务器建立连接。当健康饮食助手发送一个请求给服务器时,数据通过HTTP协议传输。健康饮食助手数据请求的格式为:统一资源标识符(URL)+ 协议版本号 + MIME信息(包括请求修饰符)+ 加密文本信息。当服务器接到请求后,给予健康饮食助手相应的响应信息。其响应信息格式为:状态行 + 信息协议版本号 + 状态代码 + MIME信息(包括服务器信息) + 实体信息。
图16 数据传输示意图
四、材料清单(BOM列表)
STM32F103C8T6:http://www.szlcsc.com/product/details_9243.html
合金电阻,0603 10K,0603 51k等:http://www.szlcsc.com/product/details_61641.html
贴片电容,20nF,1uF,10uF等若干个
CC0603KRX7R7BB105:http://www.szlcsc.com/product/details_107463.html
C0603N222J050T:http://www.szlcsc.com/product/details_107120.html
锂电池充电+保护板:http://www.szlcsc.com/product/details_96563.html
ESP8266MOD(WIFi):http://www.szlcsc.com/product/details_84052.html
高分贝报警器HNB09A12:http://www.szlcsc.com/product/details_123869.html
S型拉力传感器、串口液晶屏、红外MLX90614芯片。
五、软件部分的描述
1. 安卓上位机流程图
图17 安卓终端数据库E-R图
图18 安卓终端功能图例
图19 安卓终端顶层DFD图
2. 嵌入式端代码:
S型拉力传感器、HX711芯片组件相关代码:
图20 HX711部分通信代码
红外MLX90614温度检测组件相关代码:
图21 MLX90614红外温度相关函数定义和寄存器宏定义相关代码
//初始化MLX 90614的IO口 DQ同时检测MXL90614的存在 //返回1:不存在 //返回0:存在 u8 MLX90614_Init(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //PA11推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11); } MLX90614_Rst(); return MLX90614_Check();
六、作品演示
七、总结
我觉得本作品制作的还是不错,优点是测量重量精准,结合手机app连接,实现了重量智能输出,食材备忘,相克食物提示、营养膳食统计和美食制作帮助,真正解决了家庭主妇和烹饪菜鸟的买菜和美食制作难题。
从最初的想法到最终的作品出炉,我经过大一学习STM32系列单片机及基于它嵌入式裸机编程的相关知识,学会了其基本资源的使用并应用在了我们的作品上。经过这个作品的制作,运用了STM32的串口相关配置、IO配置以及中断的使用、网络传输相关协议的使用、PS软件的页面设计技巧,以及jeson数据格式的使用、安卓Socket的使用、数据库的增删改功能的使用。
由于各种各样的因素,在制作过程中出现了一系列问题,包括电路电流不符合相关模块的要求和芯片的信号干扰,数据传输失败等,经过不断思考、修改最终将作品做了出来,且基本能够符合最初的功能设计。
感谢立创能够提供这个平台让我们能够有展现自己的机会,也感谢ST和贸泽电子对比赛的赞助,祝贺立创商城电子制作节能够越办越好!
FS55X106K101EGG/贴片电容(MLCC) | 1.28 | |
CA45-A016K106T/钽电容 | 0.224 | |
LKS665B/仿真器/烧录器 | 589.08 | |
FS32X225K101EGG/贴片电容(MLCC) | 0.229602 | |
FE2HX475M251LGL/贴片电容(MLCC) | 7.07 | |
DMS3R3224RS/超级电容器 | 1.57 | |
SM3R3703T01U/超级电容器 | 0.952 | |
FS32X106K101EGG/贴片电容(MLCC) | 1.42 | |
CA45-A010K106T/钽电容 | 0.2016 | |
SX32Y025000BK1T003/无源晶振 | 0.222 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件