中国有多少电子工程师,中国有多少人在电子相关的行业里工作,中国每年有多少电子新手需要开始他们的电子技术生涯,他们有什么困惑需要去解开。中国缺少什么样的工程师?中国缺少满嘴胡须的电子工程师,中国缺少做轮椅的电子工程师;缺少在一个行业专注几十年的专业资深技术人才。一次参加公司的skip meeting,一位演讲者给我们说“我 1975 年就开始在这个公司工作了,恐怕在座的很多人还没有出生吧?”。下面是一些典型问题的简单的分析。
01.电子新手“没事做,没人教,工作没有技术含量”矛盾心态?
丢脸时刻:记住每一个让你丢脸的人,他们是你的贵人。本人感激那些给他难堪的人;本人感激那些给他启发的老法师;本人感激当着面给他扔臭鸡蛋的人;本人时刻反省并不断的提高自己。做电子研发工作上的事情时忙时闲,是很正常的事情。缺乏电子行业的整体思路让我们电子新手觉得没有事情做;缺乏与同事的良好沟通让我们没有人教;缺乏对工作上的事情深入分析让我们觉得没有事情做;学会找事情做,虚心诚恳去观察,去问问题,我们就可以摆脱“没事做,没人教”矛盾心态。本人就是这么一步步过来的。
02.大城市与小城市的电子工程师那个更好?
北上广深是最集中的四个电子行业城市,工作的机会很多,不少国际性的跨国公司的研发中心或总部大部分在这四个城市。大城市房价贵,交通费用高,工作节奏快,选择的余地大,压力大。小城市除了工作外,更适合生活。早期在一个小城市,最近几年在上海,总体各有各的好处,都是一种活化,走一步算一步。如果你为了工作,为了事业,大城市机会多,可能更适合你;如果有好的机会,想更适合生活的地方,可以选择去小城市发展。
03.大公司与小公司的电子工程师那个更好?
电子新手如果能够进入大公司,在开始的时候尽量选择大公司;大公司稳定,里面积淀的电子高手很多,有更多机会去学习技术,同时学习他们的人品与口碑。小公司说不定什么时候就倒了,曾经一个小公司的老板给本人年薪税后18 万,另外 15%的股份,本人谢绝了;在珠三角本人在一家大公司,里面有 50 多位电子研发工程师;到上海更是一家国际性的大公司,里面的硬件软件的高手更多,不少从IBM,GE 等跳槽过来的,里面的海龟,博士一大把。
个人能力到了一定的程度也许可以去小公司锻炼。
04.偏硬件与偏软件的电子工程师那个更好?
一般来说,偏软件的工资比偏硬件的同样的工作年份稍微高一些;在职位的数量上,偏软件的职位会比偏硬件的职位多;偏软件的职位在行业经验上会影响职位的跳跃;偏硬件的在持续积累的过程中,长远来讲更有发展前途,偏硬件的工作中的可以寻找到更多乐趣,更方便以后转行;真正的高手是软硬兼通的。本人在偏硬偏软中,艰难的勉强的选择了偏硬,发现还真适合自己。
05.电子技术学习该Focus 深度还是 Focus 广度?
上周在上海金桥陪一位前同事吃饭,他是来上海参与国家一个领域标准制定的。在聊到技术是应该专注与深度,还是广度的问题的时候;他说“深度不一定有用,广度也不一定有用,能够商业化并市场化的实用的技术最有用”。纯粹的高技术,并不能够给你带来财富。
06.技术深度发展转行的途径是什么?
从硬件或者软件,升级为做固件工程师;从固件工程师,升级为系统架构工程师;从硬件转为软件,从软件转为测试;电子工程师根据实际的情况和个人的兴趣爱好,看中时机转行说不定是另外一个天空。我身边就有不少同事,转行很成功。一位同事从嵌入式软件工程师转去做测试,并成为这个领域的高手,在公司得到重用。
07.放弃技术转行的的途径是什么?
从电子工程师转行做市场;从电子工程师转行做管理;从电子工程师转行做生产,质量管理……这些都是路。高中同学从市场转到做海外市场的有几个,傲游在孟加拉,俄罗斯,有一个还当上了区域市场经理。转行作管理是一条最容易想到的路,但往往可遇不可求,僧多粥少。从电子工程师转行的途径还有很多。就需要根据自己的情况和行业的情况进行选择。
08.电子行业趋势是什么?
电脑,汽车,家电,通信,工业,交通,航空,多媒体音频视频,医疗,电源,微电子每个行业都在智能化,网络化,无线化,微型化。在每一个行业都有不少高端并极度挣钱的杰出公司。在一个行业专注几年,掌握该行业的核心技术,你的未来的前途将会更广阔。
09.电子技术趋势是什么?
电子技术的五个时代已经来临,Wireless 时代,FPGA 时代,Linux时代,Smartphone 时代,Audio-Video 时代。在任何热门的领域的一个技术点有所精通,你都是了不起的。在未来的很多年,你就不怕担心被淘汰。我的一个大学同学,毕业以后一直专注做音频,现在已经是小有成就了。
10.杯具的电子工程师深层次的原因是什么?
杯具人生,鸡肋生活的真正原因是:除遗传外,脾气太坏,懒,方向错,方法错,冇坚持,害怕变化。脾气来了,福气没了,想想是否具有癌症性格?每个人都需要建立一个社会支持系统,有两三个可以让你倾诉的好友或家人;追求完美的人,学会了欣赏自己,宽容别人,把标准降低,生活中的开心就会多很多;容易消极的人如果学会了得失的转换,就会开朗很多。生活累,少数人为了生存,多数人为了攀比。没有一个人的生命是完整无缺的,每个人多少缺失了一些东西。有人夫妻恩爱、月入数十万,却是有严重的不孕症;有人才貌双全、能干多财,情字路上却是坎坷难行;有人家财万贯,却是子孙不孝;有人看似好命,却是一辈子脑袋空空。每个人的生命,都被上苍划上了一道缺口,你不想要它,它却如影随形。以前我也痛恨我人生中的缺失,但现在我却能宽心接受,因为我体认到生命中的缺口,仿佛我们背上的一根刺,时时提醒我们谦卑,要懂得怜恤,拥有一颗朴素的心。
11.如何获取更多的财富,渠道是什么?
在规则中犯规的,寻找夹缝;一般来说,有一定技术背景,良好的综合能力,跳槽是涨薪水的最快的方式;有了一定原始积累后,开源节流,省钱秘籍,卖服务,卖产品,卖创意,以钱生钱搞投资;在电子行业的夹缝中,寻找挣钱的机会。人一出生就沦陷了,沦陷在了各种各样的规则当中,情场的、职场的、商场的、官场的……面对生命的幻境,每个人在清醒的时候都想挣脱,每用力挣扎一下,反而是陷得越深!无形的,有形的,看得见的,看不见的,尽是规则!电子行业的机会很多,就看你能否在规则中犯规的,寻找夹缝;随着对社会的深入了解,你会发现获取财富的通道很多。我们可以失败十次一百次,我们只需要成功一次,这辈子也许就够了,我们需要坚持到能够成功的那一刻。
12.Work and Lifebalance.工作生活平衡。
仔细想想:我们活着到底为了什么?为了国家,为了民族,为了家庭。年龄大了,才明白人活着除了国家之外,人活着就是为了“娃”。为了自己的发展,也不要耽误了你的下一代,对你老婆好点。一位加拿大美籍华人同事在上海就谈到“他的很多的朋友,由于工作太忙,在子女教育上出现了问题。现在后悔都来不及”。为国家培养更多的后备精英也是在为国家做贡献。
生活上:人生的境界与你的痛苦是成反比的;有些黑暗,只能自己穿越。有些痛苦,只能自己体验。有些孤独,只能自己品尝。但是穿过黑暗,我们一定能感受到阳光的温暖。走出痛苦,我们一定能企及成长的高度。告别孤独,我们一定也能收获心灵的深度。
工作上:别把自己当回事:没有你地球照样转!铁打的兵营,流水的兵;过去的事,过去的人。其实很多事,回头看看,也就那回事。为了自己的理想,想动就动吧。
BSMD1812-200-30V/自恢复保险丝 | 0.38069 | |
FS55X106K101EGG/贴片电容(MLCC) | 1.28 | |
CA45-A016K106T/钽电容 | 0.224 | |
LKS665B/仿真器/烧录器 | 429.55 | |
FS32X225K101EGG/贴片电容(MLCC) | 0.229602 | |
FE2HX475M251LGL/贴片电容(MLCC) | 7.07 | |
DMS3R3224RS/超级电容器 | 1.57 | |
SM3R3703T01U/超级电容器 | 0.952 | |
FS32X106K101EGG/贴片电容(MLCC) | 1.42 | |
CA45-A010K106T/钽电容 | 0.2016 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件