当下电脑已渐渐融入了人们的日常生活,成了人们工作和生活中的必需品。并且随着科技的发展,电脑的功能也越来越多,当然一些红极一时的功能也随着时间的推移而逐渐被淘汰,成了我们这一代人共同的回忆。所以今天我们就来盘点一下,这些年在电脑上消失的设计。
串行接口
COM口的学名做串行接口,也称串行通信接口,按电气标准及协议来分包括RS-232-C、RS-422、RS485、USB等。 RS-232-C、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议。现在家用电脑上已经没有串行接口了,不过有些工控机上还是会配备串行接口的,因为协议简单,容易实行,不过被USB取代也是迟早的事情。
其实严格意义上来讲USB也是串行总线的一种,其学名为通用串行总线。USB是目前电脑上应用较广泛的接口规范,由Intel、Microsoft、Compaq、IBM、NEC、Northern Telcom等几家大厂商发起的新型外设接口标准。USB接口速度快、连接简单、不需要外接电源,传输速度12Mbps,USB2.0可达480Mbps,而最新的USB3.1可以达到10Gbps的速率。
并行接口
再看看并口,很多人也叫它打印机口。并口采用的是25针的D形接头。所谓“并行”就是指可以同时通过8位数据进行传送,这样数据的传输速率就会大幅度提升,但要注意的是,并口传送的线路长度有限制,不能太长,否则干扰就会增大,数据也就更容量出错。
并口其实在以前不并只是用在打印机上,还有很多其他用途,比如Zip Drive、扫描器 、以及一些早期的声卡和一些老式的摄像头,还有EPROM编程器,模拟器等设备都是采用并行接口的。
并口的工作模式包括:
1、SPP(Standard Parallel Port)称为标准并口,它是最早出现的并口工作模式,几乎所有使用并口的外设都支持该模式。
2、EPP(Enhanced Parallel Port)称为增强型高速并口,它是在SPP 的基础上发展起来的新型工作模式,也是现在应用最多的并口工作模式,目前市面上的大多数打印机、扫描仪都支持EPP 模式。
3、ECP(ExtendedCapability Port)即扩充功能并口,它是目前比较先进的并口工作模式,但兼容性问题也比较多,除非您的外设支持ECP 模式,否则不要选择该模式。
随着USB设备的大范围普及,并口的生存空间越来越小,而它在I/O部分占的地方却又非常大,直到最后各家都放弃了LPT转而增加更多的USB接口。
ISA插槽和AMR插槽
ISA插槽是基于ISA总线(Industrial Standard Architecture,工业标准结构总线)的扩展插槽,其颜色一般为黑色,比PCI接口插槽要长些,位于主板的最下端。其工作频率为8MHz左右,为16位插槽,最大传输率16MB/sec,可插接显卡,声卡,网卡已及所谓的多功能接口卡等扩展插卡。
ISA插槽最大的缺点就是CPU资源占用太高,数据带宽却非常小,所以现在只能在老主板上看到ISA插槽,现在的新品主板已经完全看不到任何ISA插槽的痕迹了。
并且ISA插槽的消失也导致了一代声卡之王Creative Sound Blaster AWE64 Gold的陨落,很多网友曾为了继续使用这块当时的帝王而特意选择带有ISA插槽的主板,但无奈最后由于驱动停止开发等问题也无法继续再使用下去。
AMR
AMR(Audio MODEM Riser,声音和调制解调器插卡)规范,它是1998年英特尔公司发起并号召其它相关厂商共同制定的一套开放工业标准,旨在将数字信号与模拟信号的转换电路单独做在一块电路卡上。
因为在此之前,当主板上的模拟信号和数字信号同处在一起时,会产生互相干扰的现象。而AMR规范就是将声卡和调制解调器功能集成在主板上,同时又把数字信号和模拟信号隔离开来,避免相互干扰。这样做既降低了成本,又解决了声卡与MODEM子系统在功能上的一些限制。
由于控制电路和数字电路能比较容易集成在芯片组中或主板上,而接口电路和模拟电路由于某些原因(如电磁干扰、电气接口不同)难以集成到主板上。因此,英特尔公司就专门开发出了AMR插槽,目的是将模拟电路和I/O接口电路转移到单独的AMR插卡中,其它部件则集成在主板上的芯片组中。
AMR插槽的位置一般在主板上PCI插槽的附近,比较短(大约只有5厘米),外观呈棕色。可插接AMR声卡或AMR MODEM卡,不过由于现在绝大多数整合型主板上都集成了AC’97音效芯片,所以AMR插槽主要是与AMR MODEM配合使用。
但由于AMR MODEM卡比一般的内置软MODEM卡更占CPU资源,使用效果并不理想,而且价格上也不比内置MODEM卡占多大优势,故此AMR插槽很快被CNR所取代。
1394“火线”
IEEE1394的前身是1986年由的。苹果公司称之为火线(FireWire)并注册为其商标。而Sony公司称之为i.Link。德州仪器公司则称之为Lynx。
实际上,上述商标名称都是指同一种技术,即IEEE1394。FireWire完成于1987年,1995年被IEEE定为IEEE1394-1995技术规范,在制定这个串行接口标准之前,IEEE已经制定了1393个标准,因此将1394这个序号给了它,其全称为IEEE1394,简称1394。
1394是一个标准,定义了高速、高带宽串行数据总线,能够实时传输。IEEE1394协议,也就是火线,是一种可升级,灵活、使用简单、低价格的数字接口,将音频世界和PC联系起来。
现在USB接口速率已经有了很大提升,所以1394也退出了在历史舞台,只有少部分使用卡带式录像机的朋友可能还在使用。
DDR2内存
DDR2/DDR II(Double Data Rate 2)SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内存技术标准最大的不同就是,虽然同是采用了在时钟的上升/下降沿同时进行数据传输的基本方式,但DDR2内存却拥有两倍于上一代DDR内存预读取能力(即:4bit数据读预取)。换句话说,DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。
现在内存已经发展至第四代内存,市面上还可以看到很多DDR3的内存,但DDR2的内存的确已经消失了。一方面是因为DDR2内存性能比较孱弱,另一方面也是由于支持DDR2内存的平台电脑太古老了,已经完全无法使用。
mSATA接口
mSATA (mini-SATA)是迷你版本SATA接口,外型和电子界面与mini PCI-E完全相同,但电子信号不同,两者互不兼容。
以前都是在笔记本电脑中看到mSATA插槽,由于笔记本电脑内部空间有限,mSATA是一个很好的能够有效扩展磁盘空间的产物。而在台式机产品中,或许对于ITX主板来说,mSATA插槽还是有一定的作用的。
但是在体积庞大的ATX板型平台上,空间相对比较富裕,机箱允许用户安装多块硬盘,所以以体积小巧的mSATA的优势消失殆尽。更何况现在的笔记本绝大多数都会采用更节省空间的M.2接口,所以mSATA接口已名存实亡。
SX32Y025000BK1T003/无源晶振 | 0.222 | |
XO32C008000GDHE001/有源晶振 | 1.46 | |
XO32C024000GBHE003/有源晶振 | 1.46 | |
SX32Y008000BC1T001/无源晶振 | 0.5772 | |
SX32Y012000BK1T005/无源晶振 | 0.2331 | |
GRM21BZ71E106KE15L/贴片电容(MLCC) | 0.272017 | |
GRM188Z71A106KA73D/贴片电容(MLCC) | 0.210359 | |
GRM188Z71C475KE21D/贴片电容(MLCC) | 0.240259 | |
ATMEGA48PA-AU/单片机(MCU/MPU/SOC) | 6.17 | |
GRM035R60J475ME15D/贴片电容(MLCC) | 0.162562 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件